This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159的原理图审阅请求

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458062/sn65dp159-schematic-review-request-for-sn65dp159

器件型号:SN65DP159

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在设计一个使用 SN65DP159RSB 的设计、请您协助查看我们的原理图、确保正确实现此设计。

具体而言、我希望确认:

  1. 我们的设计中的差分信号 P/N 交换是否需要任何修改。
  2. 该电路是否存在任何其他潜在问题或建议。

我附上了原理图供您参考。 如果需要更多详细信息、请告知我。

顺便说一下、如果有办法调整此 IC 的信号强度、我将非常感谢您的建议。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1.我看到可以在 SN65DP159前后交换 P/N 线路。 这不起作用、因为 SN65DP159不支持在 HDMI 接口上进行极性交换。 您可以通过 在 I2C 模式下设置寄存器09h 位6来交换输入 DP 接口的极性。

    2. 我建议在我们器件的 VCC 引脚附近添加0.1uF 的电容器连接到 GND、以减轻电源线路上的噪声

    3.需要将 SN65DP159的 SCL/SDA_SNK 线路连接至 HDMI 连接器上的 SCL/SDA 引脚。 现在、这些作为单独的网。

    此致!

    Shane