This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517频率

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457055/tca9517-tca9517-frequency

器件型号:TCA9517

工具与软件:

您好!

在我的应用中、我将在汽车应用中使用 I2C 作为非标准频率10kHz 的器件输出。

我需要使用 TCA9517 (或其他 I2C 中继器)来防止外部瞬变。

它能够正常工作吗? 如果不能、您能建议更好的解决方案吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    TCA9517可在任何频率下工作。 10kHz 就可以了。  

    您要尝试防止哪些外部瞬变?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定外部瞬态电平、但它适用于汽车应用。

    我正在重新设计旧模块。

    最后一个版本只有100欧姆串联电阻,即使没有 TVS 用于外部模块,并仍然工作了20年。

    我想 为汽车应用中的 I2C 线路介绍一些推荐的保护。

    谢谢!

    STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    这听起来不错。 TCA9517-Q1将提供缓冲和一些 ESD 保护  

    在汽车应用中、保留100欧姆串联限流电阻器并添加某种形式的 TVS 保护二极管是一种很好的做法。  

    我们的 ESD 应用团队向我推荐的适用于 I2C 应用的保护二极管是TPD2E2U06。 我不确定是否有与汽车等效的产品、但这将是进行搜索时的一个良好开端。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您的建议是将电阻器与 TVS 和 TCA9517同时使用?

    或仅仅带有 TVS 的电阻器就足够了?

    还是仅 TCA9517?

    我只是认为 TCA9517对于我的应用来说可能过载、但正如我所看到的、它被设计用作外部 I2C 的端点。

    尤其是当我的器件未供电时、外部漏电流会被阻断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    这些都是您可以在设计中加入的选项、以使设计更强大。  

    如果您希望使设计更便宜、则可以始终包含100欧姆串联电阻器的封装(使用0欧姆作为替代)并为 TVS 二极管提供封装。 DNP 二极管、但作为选项包含在原理图中。  

    我认为并不总是需要串联限制电阻器和与 TCA9517配对的 TVS 二极管、但在某些情况下、这些元件在保护系统方面发挥重要作用的 ESD 敏感性更高。  

    此致、

    Tyler