This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:CC 连接- ID 响应时间

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454514/tusb319-q1-cc-attach---id-response-time

器件型号:TUSB319-Q1

工具与软件:

当 TUSB319检测到 CC 线路上存在连接时、置位 ID 所需的最短和最长时间是多少?

此信息似乎包含在本图(应用曲线- 8.2.1.3)中、但不包含在 电气或开关特性中。

ID 置为有效的时间是否会因 CC1还是 CC2用于连接检测而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pablo:

    TUSB319会在注册 ID 之前去除 CC 引脚的抖动约168ms。 此时间不应取决于是使用 CC1还是 CC2进行连接。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常为168ms。 最小值和最大值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要检查我们是否有最小值/最大值数据。 让我继续跟进这一情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pablo:

    我已经和我们的系统工程师讨论过这个问题、我们估计最小值将为134.4ms、最大值将为201.6ms。

    此致!

    Shane