This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:无法检测 MII 总线上的器件

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456913/dp83867ir-not-able-to-detect-the-device-on-mii-bus

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

您好!

我们在设计(附加了原理图)中使用 DP83867IRPAPR。

CPR (时钟、电源和重置)逻辑已经过测试、并且正常。 仍无法在 MII 总线上看到器件。

可能是什么原因导致此行为?

请帮忙

此致、

Ashish

e2e.ti.com/.../3051.DP83867.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    我看到几个可能的原因:

    1) 1)电阻器 R156、R161的值(确认 RX_D6搭接模式3/4实现 RGMII 禁用)

    2) 2)在 MII 模式下、缺少 TX_CLK、RX_ER 和 TX_ER 与 MAC 的连接。 MII 也缺少 CRS/COL 连接、但 MAC 要识别设备、不需要这些连接。

    要解决(1)问题、请在 RX_D6上使用任一模式3/4进行测试:

    如果可能、还请共享 PHY 寄存器转储以确认设置了正确的 strap 配置。

    是否(2)根本原因不明确-将哪个器件用作 MAC? 我们可能需要与 MAC 供应商确认是否可以通过现有连接识别 MII 器件。 我主要关心 MII 模式使用 GTX_CLK 而非 TX_CLK。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的详细答复。

    我们在 RGMII 模式下使用该器件。 我指的是 MDIO/MDC。

    DP83867IRPAPR 连接到 XCZU9EG (原理图已附)

    请提供帮助。

    此致、

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    感谢您的澄清。

    在 MDIO/MDC 总线上查找 XCZU9EG 查找的 PHY 地址是什么?

    从原理图中可以看出、PHY 似乎与 PHY 地址0进行了捆绑。 不过、MAC 可能会在启动时驱动这些线路并影响绑定的 PHY 地址。

    是否可以 测量 RBIAS 电阻器(R139)上的电压? 这应该大约为1V、以确认 PHY 处于活动状态。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我们正在查找地址0。

    R139上的电压为0.27V。尽管正确应用了 CPR (时钟、电源、复位)、PHY 似乎未激活。

    如何使 PHY 存活?

    此致、

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    PHY 上电后、是否可以共享时钟/电源/复位信号的示波器捕获?

    我想 验证电源时序。

    您是否在多个板上看到过此问题?

    谢谢!

    Evan