This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:VCC 电压瞬间下降

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457907/ds90lv804-vcc-voltage-drops-momentarily

器件型号:DS90LV804

工具与软件:

嗨、团队:

VCC 电压降至3.1V 大约6ns。
这超出了建议的电压范围、6ns 是否正常?
请告诉我是否有正常范围。
如果情况不好、您能否告诉我可能会导致哪种问题?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    数据表提到 器件电源电压的最小值为3.15V。 虽然器件可能在此最小值下正常工作、但 如果在低于此最小值的情况下运行、则无法完全保证数据表规格。  

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的答复。
    您能告诉我低功耗电源可能存在的问题、即使只是猜测而已吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    某些参数可能会发生变化、例如时序特性。 我们无法保证数据表中引用的确切数字。  

    谢谢您、Amy