This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:查询 SN65DP159的信号增强配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458630/sn65dp159-inquiry-about-signal-enhancement-configuration-for-sn65dp159

器件型号:SN65DP159

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前使用的是 SN65DP159、可以使用它的信号增强功能有疑问。

具体而言、我想知道:

  1. 能否手动配置信号增强、例如均衡、去加重或增益控制?
  2. 如果是、您可以提供针对不同的电缆长度或信号条件优化这些特性的指导或示例设置吗?
  3. 在自动模式不足时、有没有建议的寄存器配置用于自定义这些功能?

感谢您的帮助。 如需任何与此主题相关的额外资源或应用手册、敬请谅解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、可以通过引脚搭接或 I2C 模式手动设置这些设置。 在引脚搭接模式下、您可以使用 EQ_SEL 引脚设置 EQ (均衡/增益控制)、并使用 PRE_SEL 引脚设置 DE (去加重):

    在 I2C 模式下 、您可以使用寄存器0x0A 来设置 EQ 以设置固定 EQ、然后使用寄存器0x0D 设置 EQ 值。

    您可以使用寄存器0x0C (最后两位)设置 DE:

    2. 应根据 视频源的通道损耗来设置 EQ。 如果源和 DP159之间的电缆或布线长度较长、则可以使用更高的 EQ 值来补偿通道损耗。 较短的布线长度将使用较低的 EQ 设置。

    DE 基于从 DP159到 HDMI 连接器的通道损耗。 如果从 SN65DP159到连接器有一条短的 PCB 迹线、则可能根本不需要 DE。 如果通道更长、建议使用-2dB 设置。

    3. 我们推荐的标准配置没有一种、因为 EQ/DE 设置是特定于应用的。 我建议尝试多个 EQ 和 DE 值、直到您从 HDMI 端口获得最佳性能。

    有关设置 EQ/DE 值的更多信息、您可以查看 DP159配置指南应用手册。

    此致!

    Shane