工具与软件:
嗨、团队:
下面是客户的 眼图测试结果、 在刷新30时效果良好、但在刷新60时失败。 您对如何进行优化有任何见解吗?
刷新30:

刷新60:

Sch :e2e.ti.com/.../6404.HDMI-Re_2D00_timer-_BF7EEF8D_12.24.pdf
注释 :用户使用跳线将 SCL_CTL/SDA_CTL 连接到主机、并 通过 I2C 进行配置。 检查后也会启用 I2C_EN。
支持需求 :
- 您能否帮助提供一些调整建议以帮助客户完成眼图测试? 如寄存器修改... 我已要求客户尝试设置为自适应 EQ 模式、并将结果稍后发布给您。
- 发现波形下降了。 您还可以帮助检查原因以及如何修复吗?
- BTW、我们是否有介绍如何 根据眼图测试配置重定时器的文档?
谢谢!
BRS、
Rannie