This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:在 SRC 侧配置设置时、DDC 读取失败

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456420/tmds181-ddc-read-failed-when-set-at-src-side-configuration

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件: TCA9517

工具与软件:

工具与软件:

嗨、团队:

 当 TMDS181处于 SRC 配置时会出现"DDC 读取失败"。 根据客户原理图、该电路可配置为 SNK 侧和 SRC 侧。

The sch: e2e.ti.com/.../HDMI-Re_2D00_timer-_BF7EEF8D_12.24.pdf

测试总结:

  1.  连接配置为 SNK 的 R740/R744、该器件运行良好。
  2.  断开 R740/R744并连接配置为 SRC 的 R741/R745 (但我与客户确认、上拉电阻器 R411/R408已断开、这与数据表图32不同)。 产品显示 DDC 读取失败。
  3.  然后、分离 R741/R745并 连接 R740/R744以再次设置为 SNK、仍显示 DDC 读取失败问题。
  4.  更换新的 TMDS181并连接配置为 SNK 的 R740/R744、该器件可正常工作。

问题和支持需要:

1) 1)根据测试3和4、在没有上拉电阻器的情况下设置为 SRC 后、器件似乎出现故障。   该上拉电阻器是否是根本原因? 如果可能、您能帮助说明原因吗?  如果没有、您能否帮助提供一些建议或此问题的任何潜在原因?

2) 2)除了上拉电阻器外、当从 SNK 更改为 SRC 时、是否需要修改该原理图中的任何其他电路?

3) 3)如何修复测试2中失败的电路板? 您有任何见解吗?

我将不断跟踪调试进度、并在有任何更新时发布给您。 谢谢!

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie

    1. TMDS181实现了 DDC 时钟延展、请检查并确保源能够支持时钟延展。 如果源不支持时钟延展、则 DDC 读取将不起作用。 在这种情况下、他们必须使用外部 I2C 电平转换器

    TMDS181和 TCA9517没有内部上拉电阻器、因此需要组装 R408和 R411。 如果 DDC 读取填充了 R408/R411并且源支持时钟延展、则它们是否有效? 请确保也拆除 R742和 R746

    3.对于#3,请拆下 R740和 R744,请拆下电阻器并安装两个全新的0欧姆电阻器。 这种行为不符合预期、我想确保这不是电路板返工问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    根据谈论的:

    • 客户使用不支持时钟延展的 RK3588。 因此、他们应该  在原理图中使用现有的实现。 如果它们 设置为 使用 SCL_SRC/SDA_SRC、则 DCC 读取将失败。
    • 对于#3、更改电阻器不会损坏芯片。
    • 无论 CPU 是否支持时钟扩展、TI 建议客户始终使用现有的实现方式。

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想再次与您确认的另一个问题:

    当他们将电路板配置为 SRC 侧应用并将其连接到 CPU 而不进行时钟延展时、 器件是否损坏?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie

    如果将设备连接 到 CPU 而没有时钟拉伸、则不会损坏。 时钟延展是一个功能问题、器件损坏是一个电气问题、这两者之间没有关系。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的确认!

    咨询客户后、他们实际上  在 SRC 侧应用中将 SRC 引脚连接到 GND、然后发生问题、器件似乎出现故障。

    [报价 userid="571453" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456420/tmds181-ddc-read-failed-when-set-at-SR411-side configuration"]断开配置为 src 的 R740/R744并连接 R741/R745 (但我与客户确认、上拉电阻 R411/R408已断开、与数据表图表32不同)。 产品显示 DDC 读取失败。[/QUOT]

    在此测试中、连接了 R742和 R746 (SRC 连接到 GND)。

    您可以帮助回答以下问题吗?

      在  SRC 侧应用中、源极侧 I2C 接地(客户在其测试中做什么)对 TMDS181有什么影响?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie

    如果这两个引脚将 TMDS181 SDA_SRC 和 SCL_SRC 连接到 SoC、则必须移除下拉电阻。  通过下拉电阻器将 SDA_SRC 和 SCL_SRC 连接到 SoC 不是 TMDS181支持的实现、因此我不知道 SDA_SRC 和 SCL_SRC 引脚会发生什么情况。 请与我们的质量团队合作、开始对此器件的 FA 流程。

    谢谢

    David