This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:是否支持 DPHY V1.2标准?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458713/sn65dphy440ss-does-it-support-dphy-v1-2-standard

器件型号:SN65DPHY440SS

工具与软件:

尊敬的专家:

我知道  SN65DPHY440SS 支持 MIPI DPHY V1.1。 但源芯片的 MIPI 端口遵循 DPHY V1.2的标准。

 SN65DPHY440SS 是否工作?

或者您是否有其他建议?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    月亮

    SN65DPHY440SS 仅支持 MIPI DPHY V1.1、但 DPHY V1.2与 V1.1向后兼容。

    谢谢

    David