This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:具有直流偏置的电容器值

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457984/tusb4041i-capacitor-values-with-dc-bias

器件型号:TUSB4041I

工具与软件:

大家好、我正尝试选择电容器。 要选择电容值、我是否应该考虑直流过孔电容值?
一些电容值写在"10.1 TUSB4041电源"、"10.2下行端口功率"和"11.1.1数据表放置"上。
我想知道我是否应该遵循写入的值、还是应该考虑电压下的直流偏置电容。

例如、 对于 VDD33电源为1uF、 是否 最好选择 GRM155R61E225KE11D (3.3V 时为2.2uF、1.630uF) 而不是 GRM155R61E105KA12D ( 3.3V 时为1uF、0.628uF)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsubasa 您好:

      您 不需要遵循数据表中写入的值、但应接近该值。

    每个下行端口的 VBUS 需要一个 22 µF 或更大的大容量电容器。  

    所有电源轨都需要一个10-µF 电容器或1-µF 电容器。

     在每个 VDD 和 VDD33电源引脚上尽可能靠近放置一个0.1-µF 电容器。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您 不需要遵循数据表中填写的值、但应当闭合。

    您是说 该值 应该接近考虑直流偏置还是不考虑直流偏置的值?
    因为直流偏置对某些电容器的影响不是很小(3.3V 时为-42%)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些大值电容不用于直流偏置、而只是用于 稳定性和抗噪性能。 因此 该值 应接近该值、而不考虑直流偏置 。

    好的

    Brian