This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:TPS62442-Q1的设计是否正常

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458403/tps62442-q1-design-of-tps62442-q1-whether-is-ok

器件型号:TPS62442-Q1

工具与软件:

您好、朋友:

   请问这项设计方案是否可行? (包括选择电阻器、电容器和电感器)

  使用条件:Iout1 (typ)= 534mA;Iout1 (max)= 1780mA;Iout2 (typ)= 748mA;Iout1 (max)= 1136mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    感谢您使用 E2E。

    原理图看起来没有问题。

    此致、
    SEPP