This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:输出引脚的电流或功率规格

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456486/tlk2711-sp-current-or-power-specifications-for-output-pins

器件型号:TLK2711-SP

工具与软件:

您好!

我的客户询问 TLK2711-SP 输出引脚的电流或电源规格。

请告诉我们 TLK2711-SP 的 DOUTTXN/DOUTTXP 输出的电流或功率规格。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    由于美国 圣诞节和新年假期、您的问题将延迟回复。 我们已为此 E2E 主题分配了一名工程师、当我们返回时、我们将关注您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有更新吗?

    谢谢!

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我对延误深表歉意。 遗憾的是、我们目前还没有针对 DOUTTXP/N 的电流或功率规格 当 PREM 为高电平时、这些引脚上的最大差分峰峰值输出电压为2200mVpp。

    此致!

    卢卡斯