This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:如何理解 ub960 0x90/91和0x94/95寄存器

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457732/ds90ub960-q1-how-to-understand-ub960-0x90-91-and-0x94-95-registers

器件型号:DS90UB960-Q1

工具与软件:

大家好、BU 团队

用户应如何理解 UB960 0x90/91和  0x94/95寄存器上的定义?

0x90/91寄存器将 CSI0 TX 端口的所有累积帧计数报告为0xFFFF、对吗?

0x93/94寄存器将  CSI0 TX 端口的所有累加线数报告为0xFFFF、工作正常吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    感谢您的提问。 请参阅以下详细信息:

    • 0x90/0x91:这是 CSI 端口0帧计数器-首先读取0x90、然后读取0x91。  
    • 0x94/0x95:这是 CSI 端口上的线数-首先读取0x94、然后读取0x95。

    总的来说、会使用这些寄存器进行读取以清除、然后在设定的时间点读取以检查正在 CSI 端口上发送的视频 FPS。

    此致!

    Thomas