This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:与串行器(DS90UB953-Q1 EVM)和解串器(DS90UB954-Q1EVM)连接时、有关 MJPEG 格式 FPS 限制的问题。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457981/ds90ub954-q1evm-queries-regarding-fps-limitation-in-the-mjpeg-format-when-interfaced-with-the-serializer-ds90ub953-q1-evm-and-deserializer-ds90ub954-q1evm

器件型号:DS90UB954-Q1EVM

工具与软件:

尊敬的 TI:
 在 MJPEG 格式下、我们能够在640x480分辨率下实现120 FPS。 但是、在以60FPS 进行1920x1080流式传输时、流速仅为45FPS。 对于30FPS 下的3840x2160、我们仅接收到10 FPS。 如果我们尝试将 FPS 增加到该限值以上、流中会出现失真。 我们想知道在 MJPEG 格式下以1920x1080和3840x2160分辨率进行流式传输的 FPS 限制。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MJPEG 数据格式具有24位/像素、因此您无法以较高的帧速率传输分辨率更高的图像。

    下面是支持的最大帧速率的近似计算方法。 但是、结果可能会因消隐和任何嵌入数据而异。

    1920 x 1080采用25%消隐、传输速率最大可达50fps

    3840 x 2160、具有25%消隐、传输速率最大可能为13fps