This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CP04:如何采用菊花链连接?

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CP04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447676/ds90cp04-how-to-daisy-chain

器件型号:DS90CP04

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户有一个请求。

我需要将此开关用作 LVDS 中继器、但我有 4个部件 要处理12个 LVDS 中继器(我确实需要2.5V VDD) 和

在这里、 我看到我们可以 通过时钟和 SI/Lel1以菊花链方式进行编程/配置

 

问题是、除了附加 PDF 之外、没有如何以菊花链方式连接的样片、网站也没有任何应用

 我不确定如何使用菊链方式连接 RS0/CSO、RSCLK/CSLK  以保存引脚 I/O 、因为我有4个部件 可以提供12个 LVDS

 

您能否提供有关需要连接哪些引脚以在何处正确实现菊花链的指导?

谢谢!
Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren

    请参阅此 e2e 主题 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176349/ds90cp04-about-serial-interface-design、这是否有助于回答他们的问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren

    请查看下面的方框图、如果您有任何问题、请告诉我。

    串行接口旨在轻松扩展到更大的开关阵列。 提供了一个复制的输出串行接口(RSCLK、RSO)、用于将控制数据传播到矩阵中 DS90CP04器件阵列中的下游器件。 还提供了一个类似的复制串行接口(CSCLK、CSO)、用于将控制数据传播到器件矩阵第一列中的下游器件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren

    请参阅以下说明、

    因此、RSO 输出引脚将连接到行中下一个器件的 SI 输入引脚、而 RSCLK 将连接到行中下一个器件的 SCLK 输入引脚。

    同样、CSO 输出引脚将连接到列中下一个器件的 SI 输入引脚、RSCLK 将连接到列中下一个器件的 SCLK 输入引脚。

    谢谢

    David