This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:驱动器去加重波形

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458133/ds100br410-driver-de-emphasis-waveform

器件型号:DS100BR410

工具与软件:

DS100BR410支持去加重功能。 是否有任何文献显示驱动器的去加重波形是什么样的?  

非常感谢。

此致、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    遗憾的是、我们没有任何图或文献显示去加重波形。 请注意、这是一个旧器件。 可编程去加重级别为0dB、-3dB、-6dB 和-9dB。

    此致!

    卢卡斯