This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:最高工作结温

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS38EP100, DS25CP102Q-Q1, EQ50F100, DS42BR400, DS100BR410, DS100BR210, DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452652/ds100br410-maximum-operating-junction-temperature

器件型号:DS100BR410
主题中讨论的其他器件:EQ50F100、DS38EP100 、DS25CP102Q-Q1、 DS42BR400DS100BR210DS100DF410

工具与软件:

您好!

为响应 DS100BR410:热特性-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛、提供了指向与其他器件(EQ50F100、DS38EP100、DS42BR400、DS25CP102Q-Q1)相关的类似查询 的链接:SN65LVCP1414:热特性-接口-接口- TI E2E 支持论坛。但在该响应中并未明确提及 DS100BR410。  

您能否对 DS100BR410的最高工作结温或器件在不降低性能或长期可靠性的情况下运行时的持续结温提供一些说明/确认。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我没有此器件的最高结温的数据。 但是、鉴于类似器件的最高结温为100°C、我预计 DS100BR410的最高结温也约为100°C。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    非常感谢您的答复。 这也是我最初的想法、但我们需要获得更具体的东西来证明我们的设计选择是合理的。 这完全有可能吗?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    DS100BR410是一款传统器件、遗憾的是我们没有表征的最高结温。 但是、我们确实有其他热参数的表征。

    • Theta JA 高 K:27.3.
    • Theta JC、top:11.2
    • JB: 9.9.
    • Psi JT:0.1
    • Psi JB: 9.9.
    • Theta jc、底部:2.0

    DS100BR210是一款双通道转接驱动器、类似于 DS100BR410。 我们具有以下特征值、包括结温。 请注意、DS100BR410的通道数是原来的两倍。

    • Tj 最大值:100°C
    • Theta JA-高 K:42.6.
    • Theta JC、顶部:35.0
    • Theta Jb: 19.3.
    • Psi JT:0.4
    • Psi JB: 19.3.
    • Theta jc、底部:3.3

    DS100DF410是一款4通道重定时器、采用与 DS100BR410相同的封装、但功能不同。 我们具有以下特征值、包括结温。

    • TJ 最大值:105°C
    • Theta JA 高 K:29.2
    • Theta jc、顶部:10.2
    • Theta jb: 6.3.
    • Psi JT:0.1
    • Psi JB: 6.3.
    • Theta jc、底部:2.0

    根据这些类似器件的值、我保守地估计 DS100BR410的最高结温应为~100C。

    我还建议查看以下涉及热指标的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf

    此致!

    卢卡斯