This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0002:支持 FPGA GTP 和 lmh0002电缆驱动程序接口

Guru**** 2826815 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457827/lmh0002-fpga-gtps-and-lmh0002-cable-driver-interface-support

器件型号:LMH0002

工具与软件:

为了从 FPGA 提供 SMPTE 292M 视频数据的输出、我们需要使用 LMH0002电缆驱动器在 FPGA 和同轴电缆之间的物理层接口。

关于该接口、我们需要确认的是 lmh0002电缆驱动器是否支持该接口、同时还提供已退出的所有之前的接口。

谢谢。此致、

Sudha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudha:

    希望你们做得好。

    LMH0002支持100欧姆的差分输入。 来实现的。 它可驱动 SMPTE292M 的75 Ω 单端输出。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Nick