This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:V3Link 接口的布局相关查询

Guru**** 2928350 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455292/tdes954-layout-related-queries-for-v3link-interface

器件型号:TDES954

工具与软件:

尊敬的 Hamzeh:

V3Link 布局的更改如下所示:

  1. 射频布线参考层更改为第2层而不是第3层、这会导致射频布线宽度减小到5.2mil。
  2. 将 POC 网络从 TDK 网络5改为 TDK 网络6。

我们有以下问题:

  1. 如下图所示、我们已将所有 POC 网络组件放置在顶层。 我们的射频工程师建议将除 L3之外的所有 POC 元件放置在底层、以提高射频性能和边际测试结果。
  2. 我们已将射频布线周围的 GND 屏蔽布线间隙保持在每侧较远的3W (15.6mil)、并在 FAKRA 连接器的射频 TH 引脚处保留4W (20.8mil)反焊盘。

我们希望了解你在这里提出的建议和意见、以便进一步开展工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队因假期而外出。 回复将从12月24日推迟到1月2日。

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh:

    我对布局上一版本中的评论没有完全的了解、因为很多讨论似乎是通过电子邮件进行的、但下面是我在阅读上一篇 E2E 文章和您提供的屏幕截图后的想法。

    1) 1)您是否有权访问这些器件的通道规范文档、或者是否了解这些 V3Link 器件的插入损耗和回波损耗限制?

    2) 2)您是否对 PCB 上的高速 RIN 和 DOUT 布线执行了 S 参数仿真?

    3) 3)您是否针对高速 RIN 和 DOUT 布线上的50欧姆受控阻抗优化了布局?

    4) 4)是否希望再次对更新后的布局文件进行布局审查?

    此致!

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好!

    感谢您的答复。

    请在下面找到我们的回复:

    1. 是的、我们可以访问渠道规范文档。

    2. 是的、我们使用现有的 PCB 布局对 RIN1+布线进行了 S 参数仿真。 请参阅随附的图像以了解结果。

    3. 是的、我们已经对 Rin 布线进行了布线、以保持50欧姆的阻抗。

    4. 是的、我们想要求对我们实施 TI 建议的更改的修改版布局进行审查。 您能否分享您的电子邮件地址以便我们将您添加到电子邮件链中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh:

    我的电子邮件是 j-phan1@ti.com

    1) 1)对于这些 S 参数测量、您还可以详细说明如何进行它们吗?

    2) 2)您是否仅采用 PCB 布线的 S 参数?

    3) 3)您是否移除了 FPD-Link IC 并将其替换为连接到 GND 的50欧姆电阻器? 也使用 VNA 探针? 有什么好处?

    此致!

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件接收到的文件、现在正在评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件发送的最新更新:

    即使没有组装 PoC 网络、IL 和 RL 在1GHz 以上的频率范围内都没有达到 TDES954限制线。 这意味着:

    1. 可能测量设置会给测量结果增加额外的损耗。
      1. 过量的焊料可能会使测量结果偏斜一点。
    2. PCB 布线在较高频率下尤其会产生损耗、因此故障损耗结果可能与 PoC 网络无关。
      1. 在插入损耗方面、使用的电介质材料是什么、Dk 和 DF 的值是什么? 如果材料有损耗、则可能需要缩短 Rin+布线以补偿损耗。
        1. 10MHz– 100MHz 得出的 IL 结果中也会出现奇怪的骤降。 我怀疑可能是测量设置错误、但取消填充 PoC 网络后错误消失了。
      2. 在回波损耗方面、似乎低于25MHz 附近的较低频率范围、但在1GHz 的较高频率下会出现故障。 PoC 网络似乎在较高频率上增加了少量的 RL、但在开始时、PCB 布线上高于1GHz 的 RL 已经很高。 您可以从连接器到 RIN+ IC 引脚运行 TDR 吗? 是否已组装交流耦合电容器?
      3. RIN+曲线本身似乎存在过量的 RL。 可能是由于某个地方的阻抗不匹配?

    你可以尝试一些建议。 还可以联系 TDK、了解他们对所设计的 PoC 网络的看法。