This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0070:LMH0070SQE/NOPB 差分阻抗

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457034/lmh0070-lmh0070sqe-nopb-differential-impedence

器件型号:LMH0070

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

请确认此 IC 支持的差分阻抗是多少?  

此致、

Haresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh:

    由于美国 圣诞节和新年 假期、您的问题将延迟回复。 我们已为此 E2E 主题分配了一名工程师、当工程师返回时、我们将探讨您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haresh:

    再次对延迟表示歉意。 输入差分阻抗为100欧姆+/- 5%。

    https://www.ti.com/lit/an/snla302/snla302.pdf

    输出阻抗为75欧姆单端。

    此致、

    Nick