This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:关于 TLK 2501的光学接口

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501, TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457409/tlk2501-about-optical-interface-of-tlk-2501

器件型号:TLK2501
Thread 中讨论的其他器件: TLK1501

工具与软件:

您好!

我们要将 TLK 2501串行接口连接到光学收发器。 看起来 Netlight 1417K4A 已停产。 我能否将 Finisar FTLX8574D3BCL 数据表由 Finisar Corporation | Digi-Key Electronics 收发器与 TLK 2501配合使用? 如果是、是否有关于匹配电路的参考设计? 或者、是否有其他用于此用途的光收发器?

此致!

Ahmet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ahmet、

    由于美国 圣诞节和新年 假期、您的问题将延迟回复。 我们已为此 E2E 主题指派了一名工程师、我们将在工程师返回时(我预计会在下周早些时候)研究您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    我对延误深表歉意。

    请注意、TLK2501的串行接口只能支持1.5Gbps 至2.5Gbps 范围内的数据速率。 我看到 FTLX8574D3BCL 是一个10GBASE-SFP+ SR 模块。 我不清楚该模块是否也可以支持较低的数据速率、但这对于使用 TLK2501是必需的。 我认为该模块和 TLK 之间没有任何电气兼容性问题。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卢卡斯。 我只需要1 Gbps 带宽。 因此、 10G/1G 双速率(10GBASE-SFP SR 和1000BASE-SX) 400M 多模数 控 SFP+光收发器双速率模块应该可以。 我是对吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    1G 超出 TLK2501支持的范围。 我建议改用 TLK1501、该器件支持0.6Gbps 至1.5Gbps 范围内的数据速率。 除了数据速率范围之外、TLK1501在功能上与 TLK2501等效。

    此致!

    卢卡斯