This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:用于 HD-SDI 视频的 DS110DF410

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457268/ds110df410-ds110df410-for-hd-sdi-video

器件型号:DS110DF410

工具与软件:

您好!

我们使用 DS110DF410作为 ARINC818数据的传递 IC 在哪个链路速度为1.0625Gbps 时,我们要使用相同的硬件在 HD-SDI 上,在1.48Gbps 时,是否可以使用 DS110DF410作为 HD-SDI 数据标准?

此致

Venkatesh K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Venkatesh 您好!

    由于美国 圣诞节和新年 假期、您的问题将延迟回复。 我们已为此 E2E 主题指派了一名工程师、我们将在工程师返回时(我预计会在下周早些时候)研究您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    不、很遗憾、这是不可能的。 1.485Gbps * 8 = 11.88Gbps。  比 DS110DF410的最大速度高0.58Gbps。

    我可以建议使用我们的 SDI 重定时器吗?

    LMH0318 是 HD-SDI 重定时器、成本低于 DS110DF410。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的回复、

    我想知道您是如何考虑值8进行计算的吗?

    如中所述、数据速率为8.5到11.3、这是针对每个通道还是针对4个通道组合在一起?

    谢谢

    Venkatesh K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    DS110DF410支持 2/4/8分频的子速率。

    1.0625Gbps * 8 = 8.5Gbps (检查)

    1.485Gbps * 8 = 11.88Gbps (超出范围)

    1.485Gpbs * 4 = 5.94Gbps (超出范围)

    此致!

    Nick