This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:当输入不为0V 时、TCA9803 VOL 电平

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459291/tca9803-tca9803-vol-level-when-input-is-not-0v

器件型号:TCA9803

工具与软件:

您好!

在 TCA9803数据表中、 仅当输入为0V 时、才指定 VOL (低电平输出电压):

->  当 VILB = 0V 时、指定 SDAA 和 SCLA 的低电平输出电压(VOL)。

-> SDAB 和 SCLB 的低电平输出电压(VOL)由 VIA =0V 指定。

 如果 VILB 不是0V 而是0.3V (例如)、SDAA 和 SCLA 的低电平输出电压(VOL)是否会增加?

   如果过孔不是0V 而是0.3V (例如)、SDAB 和 SCLB VOL 的低电平输出电压(VOL)是否增加?

此致

Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    略大于0V (如前所述、为0.3V)的过孔或 VIB 不应影响输出电压的驱动强度。 输出电压根据工艺变化、负载条件和温度而变化。  

    只要 VIA / VIB 确实是有效的低逻辑输入、就会出现具有以下输出特性的低逻辑输出。  

    此致、

    Tyler