This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LVRA2-Q1:串联端接

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LVRA2-Q1, DS90LVRA2EVM, DS90LVRA2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458320/ds90lvra2-q1-series-termination

器件型号:DS90LVRA2-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90LVRA2EVMDS90LVRA2

工具与软件:

大家好!

我的应用需要我将1.8V subLVDS 信号转换为1.8V LVCMOS (单端)。

我计划使用 DS90LVRA2-Q1器件、我只想确保我的假设是正确的、我将需要差分接收器输出端的串联端接、这将馈入另一个需要单端1.8V LVCMOS 信号的板。 我通常会使用33欧姆。

除此之外、我还订购了 DS90LVRA2EVM 以测试它、因为还没有 IBIS 模型。 但是、根据其他提及 DS90LVRA2的 E2E 主题、我看到未来可能会有一个。

使用此 EVM 时、我看到该参考设计使用20欧姆源终端。 坚持使用该值与33欧姆是不是更好? 我当前的计划是目前按照20欧姆的参考设计进行、并在我的定制设计中的相同封装尺寸内提供一对33欧姆线。

此致、
Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    您将需要在接收器的输入端使用一个100欧姆终端。 数据表的第8.2节对此进行了更详细的介绍。

    谢谢!

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    是的、我已经在输入端使用了一个外部100欧姆终端。  

    以下是我针对输出线路驱动器电阻器提出的问题设计:

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢 您分享原理图。 这些电阻并非必需。 如果您发现设计中需要电流限制选项、您也可以使用0欧姆占位符。  

    此致、Amy