This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216EVM:EVM 外部测试、眼图未改善

Guru**** 2917900 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1, TUSB216, TUSB216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452807/tusb216evm-evm-external-test-eye-diagram-did-not-improve

器件型号:TUSB216EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB216-Q1TUSB216、

工具与软件:

嗨团队、

在测试场景中、客户将音响主机的 USB 连接到 TUSB216-Q1、但示波器上的眼图并未得到改善。 该测试场景如下所示:

 首先、TUSB216由5V 的 VBUS 供电、但它无法运行。 然后、我们决定分离 TUSB216并使用单独的电源。 尽管电路板上的 CD 灯亮起、但眼图没有改善。

我来解释一下客户没有使用固定装置的原因。 客户软件设置一种策略、该策略将激励音响主机连续发送 USB2.0数据包、只要插入外部 USB 设备进行测试即可。

我向客户提供的操作建议与 Ryan 之前提供的建议相同:

下面是完整的测试程序。  请务必一步一步地遵循它。   

  1. 将 TUSB216配置为所需的升压设置
  2. 给 TUSB216上电(或如果已上电、则切换 RSTN 引脚)
  3. 使用 SMA 电缆、将示波器和 USB-IF 主机侧测试装置连接到 TUSB216。  *如果 USB 电缆已经连接、您也可以将其从主板上断开/重新连接。
  4. 使主机发送 USB TEST_PACKET
  5. 执行示波器 USB 合规性软件。
  6. 重复上述步骤、以便使用不同的升压设置重新测试 TUSB216 (必须复位才能更改)

在测试过程中、CD 作为高电平进行测量、EDA 作为低电平进行测量。 我们判断 HS 未被触发。

对于客户当前正在测试的问题、您还有什么建议吗? 期待您的专业建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、客户有一个问题:
    如果可以通过 I2C 直接开始补偿、也可以。 请帮助确认如何修改它以触发 HS 模式!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    [报价 userid="532502" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452807/tusb216evm-evm-external-test-eye-diagram-did-not-improve/5571897 #5571897"]如果可以通过 I2C 直接启动补偿、也可以这样做。 请帮助确认如何修改它以触发 HS 模式!

    无法手动启用 HS 模式。 只有看到 USB2 HS 信号的转接驱动器才能进入 HS 模式。

    [quote userid="532502" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452807/tusb216evm-evm-external-test-eye-diagram-did-not-improve 让我解释一下客户为什么没有使用固定装置。 客户软件设置了一种策略、该策略将激励音响主机在插入外部 USB 设备进行测试时持续发送 USB2.0数据包。[/QUOT]

    能否发送客户测试设置的方框图? IT Head Device > EVM > Device 吗? 我们期望 EVM 看到主机通过50 Ω 终端连接到外部器件、例如示波器或闪存驱动器、并在发送任何数据之前完成 USB2握手。 通常、测试装置还将提供50Ohm 端接。

    我目前的想法是,要么顺序错误,我. 在存在 HS 握手或终端之前发送 E USB2信号、或者电流设置没有转接驱动器预期的50Ohm 终端。 该设置的方框图可以帮助我们更好地理解。

    此外、为了让 ENA_HS 进行确认、如果分流器未下拉至 ENA_HS、则 LED 不会开启。 您也可以使用万用表来测量该中间引脚以测量 ENA_HS。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan G ö、

    ...

    音响主机 ->TUSB216 EVM->1.6m USB 电缆->USB 盒->USB 电缆→USB 电缆至差分探头->示 波器

    客户当前的连接测试方法是否存在任何问题?
    客户没有 IF 固定装置、因此他们的车载计算机设置为只要插入 USB 设备、就持续发送 USB 数据包数据。
    或者、对于客户当前的测试方法、无论是软件还是硬件、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像上传失败、请 再次上传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户的操作流程:将 USB 闪存驱动器连接到示波器的 USB 侧、以触发 SOC 发送 USB 测试信号。 触发后、移除 USB 闪存驱动器、然后将其插入 USB 线束到差分探针的适配器板;从而连接到示波器眼图测试;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    对我来说、这似乎是一个定序问题。 所幸的是、EVM 是由外部供电、这有助于实现这一点。

    我建议在拔下 USB 闪存驱动器后、将 TUSB216EVM 从音响主机上拔下、但保持通电。 这样、音响主机仍然会发送这些测试数据包、只是没有连接到转接驱动器 EVM。 然后、我将通过您发送的设置将 USB 线束连接到 EVM、最后将 EVM 重新连接到音响主机、看看这是否会改善它。

    我认为顺序是首先插入闪存驱动器,然后不得不拔下它,并重新插入其他东西,这是导致问题。 因此、调整顺序应该可以对此提供帮助。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan G ö、

    客户选择去实验室进行 IF 测试、但测试仍然失败、无法进入 HS 模式。
    为了消除驾驶舱的影响、客户随后使用笔记本电脑的 USB 接口进行测试、发现在与 IF 握手期间、EVM 的以下 LED 灯亮起、但在发送法国 USB 数据包时、LED 灯熄灭、并且 HS 模式下的信号改善似乎仍然失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan G ö、

    根据客户的测试、在第三方实验室中使用 IF 进行补充测试设置:

    当上述软件打开且未发送测试数据包时、EVM 的两个 LED 都亮起。 但是、当发送测试数据包时、HS 的 LED 关闭。

    您对此还有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    [报价 userid="532502" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452807/tusb216evm-evm-external-test-eye-diagram-did-not-improve/5593858 #5593858"]为了消除驾驶舱的影响、客户随后使用笔记本电脑的 USB 接口进行测试、发现在与 IF 握手期间、EVM 的下列 LED 指示灯点亮、但发送法国 USB 数据包时、LED 指示灯熄灭、并且 HS 模式下的信号改善似乎仍然失败[/报价]。

    您能否确认他们在发送这些法国 USB 数据包之前是否能够看到 USB 眼图被提升? 此外、我想进一步了解这些法国 USB 数据包。 这些 USB 兼容测试数据包是否与 HSETT 工具中发送的数据包相似? 如何发送这些数据包? 他们是否能够使用这些法国 USB 数据包捕获眼图?

    如果可能、使用 HSETT 工具进行测试、然后使用法语 USB 数据包并能够比较波形将很有帮助、因为我不确定它们的相似性。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan G ö、

    我认为客户的测试场景更像器件模式测试、比如下面的测试场景:

    如果需要器件测试和验证、我们是否应该向客户申请 TUSB216I-Q1 EVM 进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    如果他们在进行器件模式测试、则 VCC 需要从外部为 EVM 供电。 我不相信我在您发送的图片中看到了任何 VCC、因此我想确认情况就是这样。

    如果需要器件测试与验证、我们是否应当向客户申请 TUSB216I-Q1 EVM 进行测试?

    他们是何时收到此 EVM 的? 这是最近订购的 EVM、那么当前 EVM 应该没有问题。 如果这是一个较旧的版本、一年以上、那么可以订购一个新版本。

    [报价 userid="532502" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452807/tusb216evm-evm-external-test-eye-diagram-did-not-improve/5594821 #5594821"]

    根据客户的测试、在第三方实验室中使用 IF 进行补充测试设置:

    当上述软件打开且未发送测试数据包时、EVM 的两个 LED 都亮起。 但是、当发送测试数据包时、HS 的 LED 关闭。

    [报价]

    很抱歉、我昨天没有看到这个。 如果您要进行器件模式测试、我强烈建议您从外部提供 VCC。 此外、请确保遵循数据表中用于以下器件模式测试的指导原则集。

    另外、对于此测试、我们建议将闪存驱动器替换为 USB-IF 器件模式测试装置、并将此装置连接到示波器。 如果没有正确的测试装置、测试可能会失败或难以按预期运行。

    谢谢!

    Ryan