This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:FPD 至 DisplayPort

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A, DS90UB984-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459262/ds90c385a-fpd-to-displayport

器件型号:DS90C385A
主题中讨论的其他器件: DS90UB984-Q1

工具与软件:

您好!

我有一个 RGB 视频输出、我要使用 DS90C385A 串行化为 FPD、以便通过 FPD 接收器在屏幕中显示数据。 直到这时一切都正常并正常工作、但我需要 通过 USB-C 连接器提供外部视频输出、因此我需要使用 DisplayPort 交替模式来输出数据。 但是、我找不到任何 IC 将 FPD 转换为 DP。 我都找不到任何 RGB 到 DP 发送器。 相比之下、我发现过这种用于 HDMI 的 IC。

那么、问题是、您是否有任何 IC 可以从 FPD、RGB 或 HDMI 获取 DP? 另外、是否有可获取 DP 输出的解决方案?

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS90C385A 将 LVCMOS (RGB)串行化为 LVDS 输出(4个数据通道和1个时钟通道)。  

    对于 DP 输出、您需要一个 DP 解串器、我们建议使用 DS90UB984-Q1、该器件仅在单通道或双通道上使用 FPD-Link IV 或 FPD-Link III。


    我们建议在 FPD3模式下将 DS90C385A 替换为 DS90UB925-Q1 (RGB/LVCMOS 输入)、与 DS90UB984-Q1 (DP 输出)配对。


    *请点击图片  

    请注意、有关完整的984数据表和 NDA、您可以 联系 TI 现场应用或营销。


    此致、
    Ikram