This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740-Q1:采用24V VDD 时无 PWM 输出

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740-Q1, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458637/ucc28740-q1-no-pwm-output-with-24v-vdd

器件型号:UCC28740-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC28740

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前在应用中使用 UCC28740-Q1、遇到了问题。 我向 IC 的 VDD 引脚施加了24V 电压、但观察到没有 PWM 信号输出。

您能否帮我确认我的电路设计是否存在问题、或者我是否需要检查任何其他因素才能解决该问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到并有待评估。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28740初始启动时将提供三个采样脉冲来检查过流、输入欠压和过压。  如果触发了这些故障中的任何一个、开关将停止、并需要 VDD 在 VDD (ON)、VDD (OFF)和 VDD (ON)之间循环以复位故障。

    在本例中、由于您仅施加了 VDD、因此该器件提供三个栅极驱动器脉冲、而关断确实会输入欠压。  由于您的 VDD 稳定电压为24V、芯片将不会复位。

    UCC28740使用初级故障检测。  下面将为您提供一份应用手册、其中讨论了主要故障检测及其相关问题以及如何解决这些问题。  我会在提示您的设计之前通读这些内容、以避免可能出现的问题。  本应用手册的第4节介绍了您看到的问题。  在这种情况下、为您的设计施加足够的输入电压将防止输入欠压故障。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、