This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:是 tusb422适用于 DP 交替模式控制器

Guru**** 2875260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459209/tusb422-is-tusb422-suitable-as-a-dp-alt-mode-controller

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

工具与软件:

尊敬的团队:

tusb422?DP 交替模式控制器 Δ t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    是的、您可以将 TUSB422用作 DP 交替模式控制器。 但是、您还需要某种 MCU、例如 MSP430。

    通常情况下、我们推荐使用 PD 控制器来完成此任务、因为这些器件不需要 MCU、并且可以自行执行此任务。  TPS65987D 属于此类器件的一个示例: https://www.ti.com/product/TPS65987D

    谢谢!

    Ryan