This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:GND 和 A/B/Y/Z 之间的电压信号电平

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457994/thvd1452-voltage-signal-level-between-gnd-and-a-b-y-z

器件型号:THVD1452

工具与软件:

嗨、

我正在设计一个电路、该电路需要在连接至同一连接器的2个不同信号之间进行切换。 我要查找我要使用的模拟开关所需的规格。
我的问题:

使用 RS485时、输入 A B Y 和 Z 期望的电压电平(相对于地)是多少? 它需要符合 RS485标准。 更具体地说:GND 和 A (或 GND 和 B/Y/Z)之间的信号是否可以为负?

您好!

TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器在其自有电源(VCC 和 GND)之间输出电压。 接收器可以接受高达±15V 的电压、但在大多数应用中、RS 至485节点之间的接地偏移要小得多。

    您的节点的接地是否相互连接? 您是否对这些节点使用了不同的电源? 是否会出现接地偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种"恼人"的事情是、它应该能够接受 RS -485协议中的任何东西。 我们希望任何 RS -485通信器件能够与系统通信、因此我们应尝试尽可能靠近协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该规范未指定所有内容。 所有接收器需要支持至少−7V 至+12V 的电压范围、但许多接收器支持更大的范围、还有隔离收发器。 系统设计人员必须选择能够处理特定应用中实际发生的接地偏移的芯片。

    如果要支持大量应用、请使用拥有的最高电源(或可在合理范围内生成)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这也是我所描绘的。 感谢您的答复!