This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:我在单一解决方案中需要 DP 转接驱动器和 HDMI 转接驱动器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456969/sn65dp141-i-need-dp-redriver-and-hdmi-redriver-in-single-solution

器件型号:SN65DP141
Thread 中讨论的其他器件: TDP0604

工具与软件:

你(们)好  

我的设计是 DP++。

我需要在单一解决方案中使用 HDMI 转接驱动器和 DP 转接驱动器。

 SN65DP141是否符合此要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65DP141转接驱动器采用 DP++输入和输出 DP++、但没有电平转换器来支持 DP++转 HDMI。

    TDP0604是一种可能的解决方案、但是您必须确保它的输出是交流耦合的、以便支持 DisplayPort。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在我的设计中,当 MCU 处于 DP++模式时,如果检测到 HDMI 连接器,它将更改为 HDMI 信号,

    但我认为 HDMI 信号电平与 DP 信号不同。

    我是否可以使用相同的原理图设计来满足两种信号电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP++源可以逻辑输出 DisplayPort 或 HDMI 以 支持 DVI 或 HDMI 显示器。 信号的机械连接器和电气部分保持在 DisplayPort 域中。    需要使用双模 DisplayPort 电缆适配器(例如 TDP0604)将机械连接器和信号的电气方面从 DisplayPort 转换为 HDMI。

    在您的设计中、您是否打算将 DP++源连接到 DisplayPort 连接器或  DisplayPort 连接器和 HDMI 连接器?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在您的设计中、您是否打算将 DP++源连接到 DisplayPort 连接器或  DisplayPort 连接器和 HDMI 连接器?

    这是我的设计理念。

    您的意思是只有 TDP0604可以同时支持协议(DP/HDMI),而 SN65DP141不能满足我的要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP141没有将 DP 电气转换为 HDMI 电气的电平转换器、它只是一个转接驱动器、因此将 DP++输入转换为 DP++输出。

    TDP0604有两个配置模式、一个像 DP141一样用作 DP 转接驱动器。 另一种是 DP++转 HDMI 电平转换器。

    在您的设计中、您是否只需要 DP 连接器?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计是具有 DP ++功能的 DP 连接器。

    DP ++的2模式是通过不同热插拔引脚状态触发的

     TDP0604是否可以用相同的原理图 BOM 支持 DP 和 HDMI 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP++的2模式应通过 CONFIG1状态而不是 HPD 触发。 如果 CONFIG1处于低电平、则为 DP。 如果 CONFIG1为高电平、则通过外部电平转换器为 HDMI。

    如果您在设计中使用 DP 连接器、则输出将为 DP++。 然后、根据 CONFIG1状态、它将是 DP 或 HDMI (通过外部电平转换器(例如 TDP0604)连接到 DP 连接器。

     您不能拥有相同的原理图 BOM、因为一个需要 DP 连接器、另一个需要 HDMI 连接器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    CONFIG1是否是特定的引脚?

    我不认为 NEN 引脚排列与 CONFIG1相关。

    或 HDMI 和 DP 信号由 SCL/CFG0设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的 DP141 EVM 原理图。  

    e2e.ti.com/.../1803.INT029A_5F00_schematic.pdf

    CONFIG1是 DP 连接器的引脚(引脚13)。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的分享

    如果 CONFIG1处于低电平、则为 DP。 如果 CONFIG1为高电平、则通过外部电平转换器为 HDMI。  

    在我的设计中,

      CPU 将 CONFIG1设置为低电平、然后 CPU 发出 DP 信号。

      CPU 将 CONFIG1设置为高电平、然后 CPU 发送 HDMI 信号。

     CPU 可以与 DP_AUX 或 HDMI SRC 通信。

    我需要的是 " 当 CPU 发出 DP 信号或 HDMI 信号时、TI 转接驱动器解决方案可以同时支持这两种设计"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要的是 " 当 CPU 发出 DP 信号或 HDMI 信号时、TI 转接驱动器解决方案可以同时支持这两种设计"

    遗憾的是、我们不会提供该解决方案、因为 DP 和 HDMI 是两个独立的协议。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如何在  TDP0604上设置 HDMI 或 DP 信号转接驱动器 ?

    TDP604上是否有任何特定的配置引脚 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这通过 SCL/CFG0和 AC_EN 引脚进行设置、如下所示

    如果 SCL/CFG0 = 0且 AC_EN = 1、使用直流耦合输入、则 TDP0604充当 HDMI 转接驱动器。

    如果 SCL/CFG0 = 0且 AC_EN = 1、则 TDP0604充当 DP++转 HDMI 电平转换器

    如果 SCL/CFG0 = 1且 AC_EN = 1、则 TDP0604充当 DP 转接驱动器。

    如果  

      CPU 将 CONFIG1设置为低电平、然后 CPU 使用 DP 协议发送 DP 电气。

      CPU 将 CONFIG1设置为高电平、然后 CPU 使用 HDMI 协议发送 DP 电气、您将需要一个电平转换器、以便在保持 HDMI 协议的同时将 DP 电气信号转换为 HDMI 电气信号。

    谢谢

    David