This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:可支持 DP V1.4 HBR3 8.1Gbps/通道

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1, TMUXHS4612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458575/ts3dv642-q1-can-support-dp-v1-4-hbr3-8-1gbps-lane

器件型号:TS3DV642-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS4612

工具与软件:

大家好、BU 团队

我的客户需要一个在汽车级别支持 HBR38.1Gbps/通道的 DP V1.4开关。  TS3DV642-Q1是否支持它? 如果没有、您建议的解决方案是什么?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要汽车级开关?  

    遗憾的是、TS3DV642-Q1只能支持每通道高达5.4Gbps。 如果不要求汽车级、则可以使用 TMUXHS4612作为解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    是的、我的客户 Geely 需要一款支持 DP HBR3的汽车级开关。

    我们是否有针对 TMUXHS4612 Q 级版本的开发? SOC 是 Qualcomm 的 SA8397/8797、它被广泛用作 DHU SCO 解决方案。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否知道这个机会有多大?

    谢谢

    David