This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539-Q1:I2C 错误期间的 I/O 状态是什么?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458168/tcal9539-q1-what-is-the-i-o-state-during-i2c-error

器件型号:TCAL9539-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

祝您度过美好的一天!

关于 TCAL9539-Q1、  I2C 错误或其他故障情况下的 I/O 状态是什么? 该 Hi-Z 是低电平还是其他电平?

祝你一切顺利。

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    TCAL9539-Q1没有故障机制/失效防护机制。  

    客户正在探索哪种类型的故障状况?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 协议本身没有任何错误检查机制。

    该器件是一个可对 SCL 和 SDA 引脚上的信号做出反应的简单状态机。 如果信号损坏、则可能是错误(或没有)器件执行了命令、或者从错误的寄存器中读取或写入了错误的值。

    为了降低错误风险、使用高频信号/噪声将 SCL/SDA 线相互隔离、并与其他布线隔离、并使用高上拉电流(通常为3 mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler、Clemens、

    感谢您的答复。

    在数据表8.1中、"系统控制器可以在发生超时 或其他不当操作时、通过在 RESET 输入引脚上断言低电平、或通过循环为 VCC 引脚供电并导致上电复位(POR)来复位器件。  "

    我想知道在" 在 RESET 输入引脚上置位低电平"之前 P00-P07和 P10-P17的状态是什么? 例如  Hi-Z、LOW 还是其他?

    祝你一切顺利。

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    P00-P07和 P10-P17引脚将设置为最新配置。 该器件没有可导致超时或其他错误的特定 IO 配置。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!