This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:为什么 LMH129需要选择使用12G SDI 应用的电缆

Guru**** 2582265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447953/lmh1219-why-lmh129-need-choose-cable-using-12g-sdi-applictian

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

亲爱的大家好

   我有应用程序; 12G SDI RX 到 PCIe . 应用。 但我发现  一些12G SDI 电缆(1m)无法正常工作。 但相同的电缆 Semtech EQ 也可以工作。

   我想知道如何找到问题. 请给我一些建议. 非常感谢!

Alex Liu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    当设备不工作时、您可以向我们发送寄存器值吗? 您可以使用 GUI 保存器件配置并进行发送。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick   

        要获取这些数据、请 给我一个链接。    我是否需要购买工具?  非常感谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    以下是 下载 SigCon Architect GUI 的一些说明:

    • 下载  此处链接的 GUI <-
    •  在 TI.com 上申请 LMH1219设计文件并下载 LMH1219更新程序
    • 使用 SMBus 配置 I2C 地址并连接到 LMH1219。
    • 在底层页面上、点击"Save Config"

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick

       我有申请 LMH1219 设计文件、请帮助对 其应用。 通过 在 ti 网站中查找工具(硬件)的方式。 我需要购买它并使用 GUI 获取这些数据  

     非常感谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    是的、我会批准。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick  

      我需要 Kow ,我使用的工具,我 不得不购买 USB2ANY bord 或不?

     非常感谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick  

      我需要 Kow ,我使用的工具,我 不得不购买 USB2ANY bord 或不?

     非常感谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    是的、您应该购买 USB2ANY 板来使用 GUI。

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick

      请检查下一个文件是坏电缆。  

     e2e.ti.com/.../bad_5F00_cale.cfg 

    下一个文件是一个良好的电缆 cfg  

    e2e.ti.com/.../good_5F00_cable.cfg

    请帮助我解决该问题的建议  

    非常感谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您发送 cfg 文件!

    我回顾过、电缆之间的 EQ 调整有差异。 两条电缆是否在 LMH1219上注册了 CDR 锁定?

    您是否可以尝试在使用错误电缆时绕过电缆 EQ?

    通过写入0xFF 导航到电缆 EQ 驱动器寄存器、然后:

    原始 REG 值屏蔽

    RAW 0x27 0x0C 0x0C //旁路电缆 EQ  

    或者、您可以检查 EQ 旁路启用? 选中"Load Program"复选框。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick   

      我们无法设置 EQ 旁路 。如果我们检查它。  良好的电缆无法正常工作。  非常感谢、请给我一些其他的想法来处理它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    确保在选中 EQ Bypass enable (EQ 旁路启用)后还点击"Apply"(应用)。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick

      是 。我 在选中 EQ BYPSS 时点击了"Apply"(应用)  

     非常感谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我注意到、对于良好的电缆配置文件、LMH1219也没有 CDR 锁定。 好电缆与坏电缆有何不同?

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick   

      我努力  做到这一点。 我没有解决这个问题。 所以我不得不放弃芯片。

      Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    这是不幸的。 我祝愿您在自己的发展过程中一切顺利、如果您还有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Nick