This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:通过 Latte (AFE79xx GUI)执行 devInit.py 时出错

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457308/afe7950evm-error-executing-devinit-py-through-latte-afe79xx-gui

器件型号:AFE7950EVM

工具与软件:

您好!

我们正在研究从 AFE7950EVM 到 KCU105评估板的 Jsdb 数据传输。

我们尝试通过 Latte (AFE79xx GUI)对 EVM 时钟进行编程并执行以下命令

1.运行 setup.py -此命令已成功执行  

2.运行 devInit.py -此命令未成功执行。

请查看随附的详细错误日志屏幕截图

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/138/Screenshot-_2800_5_2900_.png。 

我们已重新启动 FPGA 并重复该实验、但仍然存在问题。

请告知我们解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manjula:

    图像似乎不是很清晰、因此我无法看到您报告的确切错误。 您能否分享报告的文本?

    您看到的错误是否是"Reset the FPGA and try again"? 如果是这样、则在连接到开发套件时应该这样做、因为 Latte GUI 不用于对 FPGA 进行编程。 使用 FPGA 开发套件时、可忽略此错误并继续。  


    此致、

    David Chaparro