This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD63:最低输入电平与数据表的测试结果冲突

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD63, SN65HVD62EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457235/sn65hvd63-conflicting-test-results-of-lowest-input-level-vs-data-sheet

器件型号:SN65HVD63
主题中讨论的其他器件: SN65HVD62EVM

工具与软件:

尊敬的接口团队:我的客户正在评估我们的 SN65HVD63、并且发现 最低输入电平的测试结果存在差异、似乎与数据表规格不匹配、该规格应为-15dBm。

我们的客户在本地采购了一个 SN65HVD62EVM、并使用 SN65HVD63样片进行了修改。 我向他们发送了更多的  SN65HVD63样片、他们在 SN65HVD62EVM 上更换了这些样片、然后他们第二次重新测试。  

****

以下是我的测试设置。

 

我使用射频衰减器(DC-6G、50欧姆。 1dB 步长可调)、AISG 通道1设置为最大输出电平。

电源轨为3.1V、实际上我尝试了更高的电压、没有区别。

TX 输入为方波、50%占空比、115.2KHz、38.4KHz 和9.6KHz。

检查通道2的 TX OUT。

 

已获得以下测试结果

限制

负载下的最大输出电阻为50欧姆(dBm)

最大衰减(dB)

最低输入电平(dBm)

115.2KHz

38.4KHz

9.6KHz

115.2KHz

38.4KHz

9.6KHz

当地市场

SN65HVD63

TI

6.

16.

18.

18.

-10

-12.

-12.

TI 直接参与

SN65HVD63

TI

6.

17.

19.

19.

-11.

-13.

-13.

 

最低输入电平的测试结果似乎与规格不匹配、该结果应为-15dBm。

需要您的支持以找出原因并进行改进。

***

感谢您在诊断差异方面提供任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSRDM、

    感谢您的耐心等待、我们将由2025年01月10日 进行回复。

    此致、

    Eric Hackett