This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:从欠压状态异常恢复

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458126/tcan1145-q1-abnormal-recovery-from-undervoltage-status

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

嗨团队、

我想问一下欠压状态恢复不正常的情况。
在总线测试期间、电源电压从14.5V 降至5.85V。 在此过程中、tcan 设置为 SLEEP、并且所有消息均已停止。 这是正常的。
但是、当电源电压从4.5V 上升到12V 的正常电压时、消息发送未恢复。 在此过程中、tcan 设置为正常、仅为5.7V。 调试发现、MCU 侧的 CAN 状态寄存器已设为总线关闭状态。
总线关闭中断将继续跳跃。 此时、错误状态寄存器 ESR1=0x2a0036

请帮助确认这种现象的原因。 此外、TCAN 的正常工作电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    在 TCAN1145-Q1上、从 UVSUP 恢复会将器件置于待机模式。 这意味着 CAN 通信不可用、因此客户需要运行 SPI 命令以使器件恢复正常模式、以便恢复 CAN 通信。

    此致、

    Eric Hackett