This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83TC812S-Q1:为什么 DP83Txxxx 不能通过合规性测试?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458865/faq-dp83tc812s-q1-why-is-dp83txxxx-not-passing-compliance

器件型号:DP83TC812S-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

工具与软件:

的说明 全部 1000BASE-T1和100Base-T1合规性测试(包括互操作性/链路建立、PMA、PHY 控制、PCS 和 EMC)、  需要通过软件配置。 请注意、MDI 主模式和 MDI 从模式都有单独的配置。

应用手册中介绍了所需的软件配置:

设备 Open Alliance Configuration 应用手册 所需的软件配置部分 PMA 测试模式配置部分
DP83TC811 https://www.ti.com/lit/an/snla293/snla293.pdf  3软件配置 4测试 PMA
DP83TC812/3/4 https://www.ti.com/lit/an/snla389b/snla389b.pdf  3软件配置 4 测试 PMA
DP83TG720 https://www.ti.com/lit/an/snla371b/snla371b.pdf  3软件配置 测试 PMA
DP83TG721 可在签订保密协议时获得 3软件配置 测试 PMA

对于100Base-T1和1000Base-T1 PMA 合规性、可以使用  两组  的值  所需的软件配置:(1)前面提到的软件配置和(2) PMA 测试模式配置。