This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:它可以级联超过三个级别吗?

Guru**** 2838920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458717/pca9548a-can-it-cascade-more-than-three-levels

器件型号:PCA9548A

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户使用级联三个级别的 PCA9548/9546。 现在、他们想更新旧解决方案、而不想更改原始设计。 一种解决方案是再添加一个级别。 现在、他们想知道它是否起作用? 或者、具有4个或更多级联级别的信号链是否存在不良影响?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moon、

    是的、您可以进一步级联、但会影响信号完整性。 由于我们的多路复用器可视为电阻器、因此您基本上有4个串联电阻器。 电流泄漏也将线性增加。 此外、 多路复用器的带宽会减少更多级联链中的带宽。

    如需更多信息、我们提供了该 级联多路复用器应用手册、其中详细介绍了。

    谢谢!

    近红外