This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV028A-Q1:输入失效防护

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV028A, DS90LV028A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458821/ds90lv028a-q1-input-failsafe

器件型号:DS90LV028A-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90LV028A

工具与软件:

DS90LV028A-Q1是否具有与此器件的非汽车版本(DS90LV028A)相同的输入失效防护行为? 如果没有、应如何处理未使用的输入?

谢谢!

Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    感谢您的提问。  DS90LV028A-Q1似乎没有内部失效防护偏置。 请参阅数据表中的"9.2.2.3输入失效防护偏置"部分、了解有关如何在外部实现此目的的建议。 另一个比较好的参考是 LVDS 接口的 AN-1194失效防护偏置(修订版 C)

    谢谢您、Amy