This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:DS280MB810原理图审阅

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457798/ds280mb810-ds280mb810-schematic-review

器件型号:DS280MB810
Thread 中讨论的其他器件:DS280DF810

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您能否提供随附原理图中使用的 DS280DF810所有六个实例(带重定时器 IC 的交叉点)的总 TDP (热设计功耗)? 此处提供了该原理图以供您参考。

此致、

Gowtham M P


e2e.ti.com/.../mux_5F00_top_5F00_ti_5F00_review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    感谢您 对此问题的深入了解。  我刚从假期回来、很快就会对此进行调查。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    对于6个器件、典型功率将为6 *(658mW + 8 * 241mW)= 15.5W。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    感谢您为我们的设计提供典型功耗值。 您能否确认相同的值是否可用于热设计功率(TDP)? 如果没有、请分享特定于我们设计的 TDP。

    此致、

    Gowtham M P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gowtham:

    您能否说明您在 TDP 方面的需求?  我的理解是、TDP 指的是满载时的最大持续功率。

    如果是这种情况、您可以使用最大功率值代替数据表中的典型值。

    最大瞬时功率将发生在 CDR 锁定过程期间、但此过程非常快(< 100ms)。  对于较大的裕度、您可以在 CDR 获取锁定时使用功率值。

    谢谢!

    Drew