This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:QSFP28的对内长度匹配

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457275/ds280df810-inter-pair-length-matching-for-qsfp28

器件型号:DS280DF810

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在卡上使用 DS280DF810ABVT 将 eCPRI 接口多路复用/多路信号分离器连接至两个不同的 QSFP28连接器。 请查找随附的方框图以供参考。 QSFP28使用 CAUI-4 C2M 接口。

我们知道对间(线对到线对)长度匹配要求由处理器和 QSFP28模块确定、请确认这一点。 根据数据表、DS280DF810ABVT 引入了小于30ps 的最大通道间对间偏斜。

不过、我们希望确认或阐明通过 DS280DF810ABVT IC 使用 QSFP28 (CAUI-4 C2M)的具体长度匹配要求

1. CAUI-4 C2M 接口类型是否需要线对间(线对间)长度匹配?

2.请告知我们需要注意 DS280DF810布局的任何其他细节

我们非常感谢您对此事的见解。 如果需要更多详细信息、请告知我们。

期待您的答复。

此致、
Gireesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gireesh、您好!

    由于美国 圣诞节和新年 假期、您的问题将延迟回复。 我们已为此 E2E 主题指派了一名工程师、我们将在工程师返回时(我预计会在下周早些时候)研究您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Gireesh、您好!

    我刚从假期回来、 正在查看您的问题。  我希望在接下来的几天内给您回复。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gireesh、您好!

    感谢您对设计的深入了解。

    我们明白线对间(线对到线对)长度匹配要求由处理器和 QSFP28模块决定、请确认这一点。 根据数据表、DS280DF810ABVT 引入了小于30ps 的最大通道间对间延迟。[/QUOT]

    IEEE802.3第86.3.2节定义了最大通道间对间延迟。  但是、也值得查看处理器和模块规格、以确保它们与 CAUI-4规格一致。  这还将帮助您了解系统中的偏斜裕度。

    Unknown 说:
    1. CAUI-4 C2M 接口类型是否需要线对间(线对到线对)长度匹配?

    是的、请参阅 IEEE802.3规范的第86.3.2节。  如规范中定义的那样、SP2 (主机 TX)的延迟应小于43ns、而 SP5 (主机 RX)的延迟应小于145ns。

    基于此、长度匹配要求将取决于主机的偏斜、重定时器偏斜(<30ps)以及信号通过电路板的传播速度。

    Unknown 说:
    2. 请告知我们需要注意 DS280DF810布局的任何其他详细信息[/QUOT]

    DS280DF810具有较高的最小 CTLE 升压。  为避免过度均衡、我们建议在主机 TX 和 DS280DF810 RX 之间至少有3dB 的插入损耗。

    除此之外、请查看数据表中的布局指南和布局示例。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Drew

    [/quote]