This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:能否为 THVD1450的 TX/Rx 信号使用3.3V 电压?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458743/thvd1450-can-i-use-3-3v-for-the-tx-rx-signals-of-the-thvd1450

器件型号:THVD1450

工具与软件:

我在定制设计中使用 THVD1450、该 MCU 使用3.3V CMOS 逻辑。 如果将 THV VCC 引脚连接到3.3V、我可以在这个逻辑电平没有问题的情况下使用 THV 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    是的、向 VCC 提供3.3V 电压允许与3.3V 逻辑一起使用。

    此致、

    Eric Hackett