This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043HG-Q1:TCAN1043HG-Q1

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043HG-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458742/tcan1043hg-q1-tcan1043hg-q1

器件型号:TCAN1043HG-Q1

工具与软件:

您能帮助我识别此器件吗?

数据表未说明如何区分 H 和非 H 型号、但这对我很重要、因为 H 型号可以承受70V 而不是58V 的电压

有什么方法可以解释代码2BAJZNM? G4后缀是否指示 G (CAN-FD)型号

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    该器件为 TCAN1043HG-Q1。 遗憾的是、从芯片外观看没有其他方法可以分辨型号、我们只能使用内部系统在芯片上使用批次跟踪代码进行查找。

    此致、

    Sean