This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:用于解决 DP83848读取/写入数据故障的 USB-2-MDIO 软件工具

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458398/dp83848k-usb-2-mdio-software-tool-to-dp83848-read-write-data-failure

器件型号:DP83848K
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

工具与软件:

专家、您好!

我最近使用 USB-2-MDIO 软件工具向 PHY 芯片 DP83848的寄存器写入了特定值。 我已经将 MSP430G2 LaunchPad 连接到 PHY 芯片、然后将0x2100数据写入寄存器0x00。 在读取寄存器0x00的值之后、它会显示它是0x0000、由于某种原因、写入失败。 我检查了复位引脚。 它很高。 询问如何解决此问题。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445409/dp83848k-ethernet-conformance-test-for-dp83848k/5543315#5543315 

相关信息。

我使用两种方法、一种是直接写入数据、另一种是通过脚本写入数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    在尝试寄存器写入之前、我认为我们应该确保 MDIO 与 PHY 的连接良好。 寄存器0x2和0x3具有唯一的 PHY 标识符、可通过读取该标识符来确保连接良好。  

    我还要仔细检查正在使用的 PHY 地址是否正确、MDIO/MDC 线是否路由到正确的引脚、以及"扩展寄存器"访问是否设置为"NO"。

    此致!

    Vivaan