This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C241:DS90C241IVSX/NOPB IBIS

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458420/ds90c241-ds90c241ivsx-nopb-ibis

器件型号:DS90C241

工具与软件:

是否可以获取以下组件的 IBIS 模型来模拟电路板的传输线?

如果您不能提供、我们希望您能向我们介绍类似的替代型号。

产品名称:接口 IC
型号制造商:DS90C241IVSX/NOPB
制造商:德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们 没有可用于该器件的 IBIS 模式、并且我们也没有类似的替代方案、因为它们是相对较旧的产品。 我们建议参考数据表原理图和布局、并将规格作为设计指南。 如果您在使用这些组件进行设计时有任何问题、敬请告知。  

    此致、
    Ikram