This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:LVDS 布线建议

Guru**** 2864870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458666/sn65lvds31-lvds-routing-recomendations

器件型号:SN65LVDS31

工具与软件:

团队成员好  

我有一个仿真盒来测试我的 DUT、仿真盒与 DUT 之间的接口是 SPI。  

仿真框为 SPI Slave、而 DUT 为 SPI Master  

SPI 通过 LVDS 传输、主侧使用的驱动器为 SN65LVDS31 、而接收器侧驱动器为 MAX9111。 请在下面找到相同的图示。 `DUT 和从器件之间的电缆长度为0.18m。  

 通过中间的继电器开关修改 DUT 和模拟盒之间的线束连接、如下所示。 现在、所有线路都 通过 SPST 继电器、导通电阻为0.4欧姆。 继电器用于将 DUT 与仿真箱隔离、如下所示

做出此更改后、主器件和从器件之间的长度增加了1.5m。 随着这一新变化、在 SPI 线路中偶尔观察到信号完整性。 您能告诉我 SPI 的设计建议吗?  

额外的长度会造成问题。 如果是、我们可以为 LVDS 线路布线的最大长度是多少。  

等待您的回复