This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:对外部闪存存储器中的页面进行编程时提供帮助。

Guru**** 2573775 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453511/launchxl-cc1310-help-with-programming-pages-in-external-flash-memory

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

大家好!

我使用的是 CC1310_Launchpad 中的外部闪存。
我编写了一些函数来测试其性能。 目前、我可以成功发送复位(复位启用(RSTEN)和复位(RST))以及 eAD 识别(RDID)软件命令、获取技术数据表中所述的信息 RDID = 0x00C22814。
我的目标是在存储器的某些部分写入信息、并在某个点提取数据以供我的应用使用。

有人可以帮助我提供示例或指导、以便使用 LaunchPAD_CC1310执行此类任务。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    您可以使用闪存器件中的数据来扩展我们现有的 NVS SPI 驱动程序(NVSSPI25X.c)。

    请注意、我们有一个与电路板上外部闪存进行交互的现有示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AOUUZIR3LDs5ywYsZkvDRQ__com.ti.SIMPLELINK_CC13X0_SDK__eCfARaV__LATEST

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我已经查看了外部示例并在我的 CC1310 Launchpad 上运行了该示例。 我希望看到这条消息
    断开调试会话后的"SimpleLink SDK 非易失性存储(NVS)示例"、我知道应用程序将其写入存储器、但每次我复位卡时、它都会继续打印以下内容。

    扇区大小:0x1000
    区域大小:0x20000

    正在将签名写入 SPI 闪存...
    复位器件。

    我没有看到应写入外部 NVS 区域的消息的任何可能原因是什么?

    此图片是多次尝试重置器件后的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    从 CCS Cloud 试用该项目时您会看到相同的吗? 因为就我而言、它的工作方式是:



    您还能分享您正在使用的 Launchpad 的图片吗?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur。

    我再次尝试了它,没有成功。
    我还针对 CC1312R1_Launchpad 板在其版本中运行了相同的示例、它在该平台上运行良好。

    需要说明的是、在定制 CC1310板上、我还编写了自己的函数来处理 IS25LP64A 存储器、因此我只能成功执行读取操作。 由于某种原因、写入失败、我无法理解和检测 Launchpad 和我的定制电路板上的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    我想知道是否在 IS25>中启用了写入锁存

    您是否能够确认确实如此?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur。

    回答您的问题:WEL 位已正确激活。
    我已经成功地在 IS25LP064A 存储器上执行了一些写入和读取操作。
    问题在于我的定制硬件不足。
    我仍然不明白为什么 Simplelink External_Flash 示例在 Launchpad 中不起作用、我可以暂时停止。

    感谢您的关注。

    此致。