This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:TDP0604

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459726/tdp0604-tdp0604

器件型号:TDP0604
Thread 中讨论的其他零件: Strike

工具与软件:

e2e.ti.com/.../TDP0604.pdf

您好!

我使用 TDP0604作为 DVI 电平转换器。

请帮助查看原理图。

我有以下问题。

该面板为 HDMI v1.4b、每通道可达3.4Gbit/s、因此我认为 CTLEMAP_SEL 为  MAPB。 我是对吗?

2.LINEAR_EN: TDP0604从 SOC 接收 HDMI 信号、并将其传输到连接器。 引脚 LINEAR_EN 应该设置为1或0?

3. DDC 功能:我的同事建议我增加一个 DDC 换档杆(U122)。 TI 是否建议 在我的设计中添加换挡杆? 如果是、我是否应该将引脚模式设置为 不可禁用 R DDC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gino:

    1.是 CTLSEL 映射 B 应该适用于该数据速率。

    2.由于 TDP0604位于 HDMI 源和连接器之间、这将是一个源应用。 我建议通过将 LINEAR_EN 设置"0"来使用限幅模式

    限幅模式的优点是可以选择通过 TXPRE 引脚调整信号预加重功能和通过 TXSWG 引脚调整信号摆幅。  

    3. TDP0604具有集成的 DDC 电平转换器、因此您 可能不需要外部转换器。  

    我建议阅读数据表的第8.3.12节、了解有关 DDC 缓冲器/电平转换器的更多信息、了解其是否适合您的应用。  如果您确实使用外部转换器、则应允许 TDP0604通过 LV 或 HV DDC 引脚监控 DDC 线路。 如果通过 LV 引脚进行监控、应将 MODE 设置为"R"以禁用 DDC 缓冲器。 如果窥探 HV 引脚、应通过将 MODE 设置为"0"来启用 DDC 缓冲器

    我对原理图有几个评论:

    • 您通过 TCA9509DGKR 而不是 TDP0604路由 DDC 线路。 如果使用外部电平转换器/缓冲器、请遵循 TDP0604数据表中的 LV 或 HV 监控图(下面显示的 LV 示例)。 这允许 TDO0604监测 DDC 通信:
    • 我在您的+V3.3S 电源轨上没有看到任何去耦电容器。 我建议在器件上每个 VCC 引脚附近(共4个)添加一个0.1uF 电容器到 GND、并在电源轨上的某个位置添加一个更大的10uF 电容器。
    • 我没有看到从 TDP0604连接到 HDMI 连接器。 确保您具有 ESD 保护、可在连接器发生 ESD 冲击时保护 TPS0604。

    此致!

    Shane