This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:评估板-布局文件

Guru**** 2929270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459958/tusb8041evm-evaluation-board---layout-files

器件型号:TUSB8041EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

工具与软件:

下午好!

我将在我们的设计内实施 TUSB8041、并且想要访问 TUSB8041EVM 布局文件来协助执行此操作。
用户指南第1.0节对此进行了说明。这些内容可应要求提供。 请提供。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    我已将 TUSB8041EVM 板级配置文件发送给您。

    谢谢

    David