This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV012A:解决方案选择问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459581/ds90lv012a-solution-selection-question

器件型号:DS90LV012A

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在寻找 HCSL 单端接收器

目的是将100MHz HCSL 信号转换为单端信号、类似于 DS90LV012A 模型。 原因 DS90LV012A 用于 LVDS、不确定这也与 HCSL 兼容。

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCSL 驱动器要求50 Ω  电阻器接地、因此您不能忽略它们。

    LVDS 接收器仍需要100 Ω 端接电阻。

    HCSL 具有非常低的共模电压、但 DS90LV012A 应该能够处理这种电压。 如果您使用的 LVDS 接收器需要更高的共模电压、请使用交流耦合、并将一个输入偏置到所需的电压(通常使用3.3V 电源的9.1 kΩ 和5.1 kΩ 电阻分压器)。